This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62800:PFM 模式下的最大输出电压是多少

Guru**** 1832570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62800, TPS62801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845410/tps62800-what-is-the-max-output-voltage-when-in-pfm-mode

器件型号:TPS62800
主题中讨论的其他器件: TPS62801

您好、支持团队、  

当器件处于 PFM 模式时、TPS62800上的最大输出电压是多少? 它们的输出设置为1.2伏、并确定所有裕度和容差。  

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能否确认 TPS62800是正确的器件? 根据 Rvsel 设置、该器件的固定输出电压为0.7V (VSEL/MODE = GND)、或输出电压范围为0.4V 至0.775V、步长为25mV。

    PFM 模式不应影响最大输出电压。

    这是否回答了您的问题?

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、tps62801实际上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jeff。

    当然,我对 PFM 的评论仍然适用。

    是关注 Vout 标称值还是纹波? 或者客户是否特别需要其他参数?

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Britta

    我认为在 PFM 模式下、输出电压会稍微增大一点吗?  他们正在寻找峰值和标称最大分钟数。  

    谢谢 J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我可能会误解。

    从 PWM 转换到 PFM 时、存在电压过冲(如数据表的图10第8.4.4节所示)、您答对了。 该过冲会因器件的优化瞬态性能而保持较低。 图35和36显示了 PFM 模式下的典型运行情况、其中 Vout 会发生相应变化。

    VSEL/MODE 引脚是否连接到 GND 以进行1.2V 固定输出电压选择?客户是否连接了电阻器接地? 我目前假设该引脚持续连接到 GND。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    由于我没有收到您的回复、我认为您的问题已经解决。

    请注意、我现在将关闭此主题。

    此致、

    Britta