This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压直流/直流转换器进行跟踪

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54610, TPS54680, TPS54227, TPS54550, TPS54527, TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778337/tracking-by-buck-dcdc

主题中讨论的其他器件:TPS54610、 TPS54680、 TPS54227、 TPS54550、 TPS54527、 TPS54620

我们有一个有关降压直流/直流跟踪的问题。

我们通过连接 TPS54610的 Vout 和 TPS54680的塔顶引脚、设置为同时启动两个输出电压(跟踪)。

我们希望通过 TPS54227或 TPS54550设置跟踪。

您是否有任何有关设置 TPS54527或 TPS54550跟踪的信息?

我们希望 同时启动两个输出电压。

但 TPS54527和 TPS54550没有 TRACKIN 引脚。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西泽-圣、

    让我思考一下这个问题。 可能存在未记录的方法。 我很快会回来的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西泽-圣、

    使用 TPS54550进行跟踪时会遇到问题、因为它是一个双功能 SS/ENA 引脚。 存在一些直流偏移。 您能告诉我您的应用和电源要求吗? 如果您已经在使用 TPS54610系列、能否使用 TPS54620而不是 TPS54527?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西泽-圣、

    您的要求是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西泽-圣、

    我现在将关闭它。 如果您想重新打开它、请回复。