请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62130A 主题中讨论的其他器件: TPS62135、 TPS62136
我的设计条件如下:
VIN=5.7V~ 8V
Vout= 5V
Iout=3A
Cin =输入电容只能小于或等于9uF
频率 = 1.2MHz 或2.5MHz
工作温度= 60~70度
----------------------------------------------------
这样的设计条件是否可以应用于 TPS62130A?