This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:TTPS62130A 是否适合输入端的低容量设计?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A, TPS62135, TPS62136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826979/tps62130a-is-the-ttps62130a-suitable-for-low-capacity-design-at-the-input

器件型号:TPS62130A
主题中讨论的其他器件: TPS62135TPS62136
我的设计条件如下:

VIN=5.7V~ 8V

Vout= 5V

Iout=3A

Cin =输入电容只能小于或等于9uF

频率 = 1.2MHz 或2.5MHz

工作温度= 60~70度

----------------------------------------------------

这样的设计条件是否可以应用于 TPS62130A?