This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:最大持续输出电流

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826242/lm3410-maximum-continuous-output-current

器件型号:LM3410

您好!  

LM3410的最大持续输出电流是多少? 我想使用5V 电源为其供电、并使用1A 连接一个12V LED。 LM3410是否能够处理它?

谢谢、
区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arek、

    如果您计算 条件下的平均输入电流、您将看到您需要持续提供2.4A 电流、以在1A 负载下满足5V 至12V 的转换比。  如果考虑转换器中的损耗、该数字甚至更高。  例如、如果转换器的效率为90%、则输入端需要的电流将增加10%、因此平均值将接近2.64A。  然后、考虑到这是一个开关转换器、将会出现纹波电流、导致峰值比该值高一些百分比(可能是3A 峰值电流)。  查看 第5页数据表的 EC 表、我们可以看到开关的电流限制最小值为2.1A。  开关将看到流经电感器的确切峰值电流、我们知道这将高于2.1A。  因此、您绝对不能在1A 时将此器件用于此应用。

    -JP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这对我有很大的解释。