This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:如何使用 TS 读取电池温度

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848272/bq25150-how-to-read-battery-temperature-by-using-ts

器件型号:BQ25150

您好!

我想通过 TS 读取电池(锂离子)的温度。

从数据表(TI BQ25150)中,我获得了有关 VTS 的信息。

但没有关于 VTS 转换为摄氏度的信息。如何从 VTS 转换为摄氏度

除了 ADCIN、还有其他读取电池温度的方法。

谢谢

/ Akshay P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    VTS 代码可通过寄存器0x44和0x45读取。 根据您选择的 NTC 和并联电阻器、您必须查看 NTC 数据表以查看等效电阻的温度。 我们提供了安装指南工具、可简化此计算。 您可以使用它轻松地将 C 转换为电压代码、并向下滚动到寄存器部分。 我在这里添加了链接- www.ti.com/.../sluc679

    最好是制造一个 C 到电压转换器。 完成后、我将把它附加到该帖子中。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautham 先生、您好!

    感谢您的回复。

    我已经使用了这个 XLS、但是相对于寄存器值的温度关系并不相同。

    有时它显示24与25、23等之间的差异

    我尝试为相同的目的生成通用。

    数据表显示了+/- 1%的精度。

    您能否共享该公式。

    谢谢、此致

    Akshay P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    这里是一个 XLS、它将执行 VTS 到 C 的计算。  

    e2e.ti.com/.../8206.BQ2515-_2D00_-VTS-and-TS.xlsx

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼先生:

    感谢您的回复、

    此回复解决了我的问题。

    感谢 TI 论坛。

    谢谢、此致  

    Akshay P