This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:TOFF 最短时间

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826919/lm5141-q1-toff-min-time

器件型号:LM5141-Q1

你(们)好

我的客户有疑问。

尽管数据表中的[最小输出电压调整]指出了这一点
频率变为低于最小占空比、
频率是否以最大占空比变化?

例如、如果 Vin 降至 Vin = Vout、我认为 Toff-min 时间将关闭、
但频率是否为设定值?

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了确保引导电容器重新充电、当 Vin 接近 Vout 设定点时、LM5141-Q1的 TOF-MIN 条件在压降中保持不变。 FSW 保持在 OSC 设置和 RT 电阻器设置的编程电平。

    此致、

    Tim