This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要隔离式栅极驱动器

Guru**** 2813495 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21222, UCC21540, UCC21220, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846932/isolated-gate-driver-required

主题中讨论的其他器件:UCC21222UCC21540UCC21220UCC21520

尊敬的 TI 专家:

请您推荐 TI 的最适合的隔离式栅极驱动器吗? 它应具有以下特性。

应该是隔离式驱动器

2.应该能够驱动高侧  

应能够承受500V 的直流链路电压

4.应足够快,以驱动400V 输入至60V/20A 输出全桥 MOSFET。

此致

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh:

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    1. 您是否需要安全隔离? 您需要增强型还是基础型? 什么爬电距离和间隙?
    2. 您只需要高侧驱动器还是高侧和低侧驱动器?
    3. 半桥开关电压是高达500V、还是刚刚穿过500V 域?
    4. 您可以分享 MOSFET 器件型号吗? 您无法使用60V MOSFET 切换400V。

    UCC21540和 UCC21222是双通道隔离式栅极驱动器,可能适合您,但我需要更多信息才能确定。

    如果这有助于回答您的问题、您可以按下绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    以下是您的问题的答案

    1. 您是否需要安全隔离? 您需要增强型还是基础型? 什么爬电距离和间隙?

      ANS:是的、我需要从输入驱动信号到输出驱动信号的最小3000V 隔离

    2. 您只需要高侧驱动器还是高侧和低侧驱动器?

      答案:我计划从400V PFC 输出驱动相移全桥转换器。 因此、我需要一个具有高侧和低侧驱动器的单芯片。  

    3. 半桥开关电压是高达500V、还是刚刚穿过500V 域?

      答:它实际上是一个全桥转换器。 我的直流链路电压为400V (PFC 输出)。 因此、我需要一个在高侧开关打开时能够承受400V 电压的驱动器。

    4. 您可以分享 MOSFET 器件型号吗? 您无法使用60V MOSFET 切换400V。

       答案:实际上、60V 是我的输出电压我的直流链路电压是400V。 MOSFET 器件型号为 IPA60R280CFD7

    此致

    Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh:

    感谢您返回给我这些信息。

    1. 听起来像 UCC21222或 UCC21220等驱动器将为此应用提供正确的隔离电压。 该驱动器具有4mm 输入到输出爬电和2mm 通道爬电。 如果需要更高的隔离或更大的爬电距离/间隙、UCC21540DWK 将是正确的选择。
    2. 前面提到的两个驱动器是双通道驱动器、可配置为驱动高侧和低侧 FET 作为半桥驱动器。 这些驱动器能够支持400V 半桥、因为 CHA 和 CHB 在功能上彼此隔离、并具有2mm 的通道间爬电距离。
    3. 明白。 UCC21222、UCC21220和 UCC21540均可作为具有400V 总线的半桥驱动器运行。
    4. 感谢您的分享。 了解输入和输出电压的配置。 请随时查看此参考设计、因为它听起来与您正在做的类似。
      1. http://www.ti.com/tool/TIDA-010062

    如果这有助于回答您的问题、您可以按下绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的反馈。

    UCC21220、UCC21222和 UCC21540都具有6V 的最大 VCCI 电压范围、 最大输入电压范围 限制为 VCCI+0.5V。

    我有以下查询

    1、我的驱动输入信号电压为12V。 我仍然可以使用这个芯片吗? 或者、如果不可能、什么是替代方法?

    驱动 IPA60R280CFD7 MOSFET 的驱动器拉电流和灌电流容量应该是多少? 需要4A/6A 驱动器、或者我可以使用2A/4A 驱动器吗?

    决定驾驶员容量的设计标准是什么?

    此致

    Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh:

    1. 如果在控制器和输入之间放置分压器电路、则仍然可以使用此芯片。 另一种选择是使用 UCC21520、该器件可接受高达18V 的输入。
    2. 驱动器拉电流和灌电流通常经过调优、以便在仍符合 EMI 标准的情况下尽可能快地开关 MOSFET。 借助更高的灌电流/拉电流、您将更快地开关 MOSFET 并提高效率。 输出驱动强度也受栅极电阻器选择的限制。 请随意阅读有关栅极电阻器的技术手册。
      1. http://www.ti.com/lit/an/slla385/slla385.pdf

    如果这有助于回答您的问题、您可以按下绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的反馈。 我还有一个查询

    如果我使用带电阻器的分压器电路、由于功率耗散、我的电阻值将以千欧姆为单位。 它会显著降低栅极信号的速度。 我从未见过有人使用 K 欧姆的电阻器与栅极信号串联。 因此、最好使用电阻分压器网络来降低驱动器 IC UCC21220前面的电压?

    此致

    Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh:

    我认为您所谈论的是输入上升时间、对吧? 我不认为5k-10kOhm 范围内的电阻器会使您的输入信号降低太多,尤其是当它们由您的控制器的栅极驱动输出驱动并且具有相似的电容值时。

    您可以使用此电阻计算器来确定适合您的电阻分压器值。

    http://www.ti.com/download/kbase/volt/volt_div3.htm

    我还汇总了一个快速图、其中显示了当我将12V 至3.3V 分压器放入计算器时 INA 引脚上的一些分压器值。

    如果这有助于回答您的问题、您可以按下绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John                                                                                                                                                                                   

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    因此、在栅极驱动器的输入端使用分压器没有任何危害。 TI 已在某些设计中使用此配置、对吧?。

    现在、我的疑虑已消除。  

    此致

    Aneesh