This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD7138:UCD7138

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD7138, UCD3138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826110/ucd7138-ucd7138

器件型号:UCD7138
主题中讨论的其他器件: UCD3138

大家好、我目前正在研究 PSFB 的 SR 行为。

我想知道 PSFB 转换器是否不能使用与 UCD7138相同的控制器。

尽管它不是 LLC 转换器、但 PSFB 的部分在 DCM 运行期间会传导至体二极管、例如反激式、

我想知道是否不可能使用、因为没有合适的控制器。

总之、为什么 PSFB 转换器没有控制器来通过测量漏源来控制 SR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提出了两个不同的问题:

    1) 1) PSFB 是否会受益于不让 SR 产生负电流?

    2) 2) UCD7138是否可以与 PSFB 一起工作以完成此工作?

    --------------------------------------------------

    对我来说,第一个问题的答案并不是100%清楚。

    但我认为 SR 上的负电流实际上可以帮助 PSFB 在初级侧实现 ZVS。

    因此、我不确定您是否会从限制负电流中受益。

    第二个问题的答案更为明确。

    UCD7138与 UCD3138内的 DTC 模块一起设计用于 LLC 拓扑。

    我不确定我是否知道如何在技术上使其适用于 PSFB、尤其是 PCM-PSFB。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果上述问题能解决、请将此报告的状态设置为已解决。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!