This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:UVLO 容差问题

Guru**** 2540620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778875/lm5069-uvlo-tolerence-issue

器件型号:LM5069

尊敬的团队:

您好,我将计算 UVLO 电压点,但我使用了公式35。在数据表上计算11.4V,但测量的实际值为11.2v。

是否必须添加迟滞电流的容差范围? 或无需增加迟滞电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tommy、

    使用了什么 R1、R2? 电阻器的容差是多少?
    Vin 上升期间是否测量11.2v?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    R1=20K、R2=6.04K、所有电阻器均为1%容差。 请参阅 attachment.e2e.ti.com/.../Protection-_847607892C67_.xlsx

    我们的11.2v 是看到 VIN 下降、UVLO 是否在寻找上升的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    谢谢!

    UVLO 上升阈值为11.2V、下降阈值为10.78V。 根据 UVLO 迟滞电流变化计算每种情况的最小值和最大值。 请使用设计计算器进行验证。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    谢谢、明白了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tommy、

    如果没有其他问题、您能否在解决后关闭此主题。

    此致、
    Rakesh