请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51220A-Q1 尊敬的 TI:
关于 TPS51220A 反馈点(VFB),数据表中的 Cout 布线连接到 R1的图51是正常布线布局指南。
模式为本地电压感应、如果它的连接模式从 R1点更改为终端器件(远程器件)、它是否认为是远程感应模式?
*Co 是远程电容器(靠近终端设备);R1是本地部件。
步骤1:切断 R1连接 Cout 布线的本地感应迹线。
步骤2:R1连接到远程部件(Co)。
谢谢。