This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56528:具有低输入电压的替代器件

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826241/tps56528-alternate-part-with-low-input-voltage

器件型号:TPS56528

在我们的项目中、我们使用 TPS56528生成1.2V/5A、当我们使用该器件时、根据数据表、输入电压最小值需要4.5V。

根据项目变更请求、我们计划使用3.3V 而不是5V 输入电压。

那么、您能否建议使用 TI 的直接交叉器件以及3.3V 输入电压和可调节输出电压来固定1.2V。 额定电流为正常3或5A。