This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84209:输出电容器选择

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM84209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779799/tpsm84209-output-capacitor-selection

器件型号:TPSM84209

大家好、

有"表4。 所需的最小输出电容"、位于 TPSM84209数据表的第13页。 当 Vout μF 为5V 至6V 时、μF 要求 Cout 为47 μ F (1 x 47 μ F 陶瓷电容器)。
如果客户希望包含陶瓷电容器和聚合物电容器的组合、可以吗?
1uF 陶瓷电容器和47uF 聚合物电容器的组合是否正常?
TPSM84209应用对陶瓷电容的最低要求是什么?
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koshi、

    所需的最小电容必须为陶瓷型、因此需要47uF 陶瓷电容。 任何额外的电容都可以是陶瓷电容或钽电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J Arrigo San:

    感谢你的答复。 请允许我确认以下内容。
    如果客户在 Vout=5V 时将1uF 陶瓷(用于噪声抑制)和47uF 聚合物型电容器组合到输出电容器、TPSM84209应用有何问题?

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、可以使用47uF 聚合物电容器添加1uF 陶瓷电容器。
    客户为什么要用聚合物电容器替换陶瓷电容器? 应用是什么?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw-San、您好!

    由于市场上存在大电容(大尺寸)陶瓷电容器的可用性问题、客户正在考虑将该组合用于输出电容器。
    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya