This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2560:3A 额定电流连接器

Guru**** 2601295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2560, TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848877/tps2560-3a-rated-current-connector

器件型号:TPS2560
主题中讨论的其他器件: TPS25221

大家好、

我的客户正在寻找能够传导2.0A 连续电流且电流限制也小于2.8A 的 USB 电源开关。 它们需要电流限制、因为它们使用额定电流为3.0A 的连接器。 TPS2560是适合推广的器件吗?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是的、您可以推广 TPS2560或 TPS25221。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、感谢!