This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565208:热结计算

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS565208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826703/tps565208-thermal-junction-calculation

器件型号:TPS565208

你(们)好

我在寻找可将12V 转换为5V 的 IC 的 Web 工作台、这是我找到 的 TPS565208的一款4A。  

我的问题是功率耗散以及 IC 会达到多热

根据我的理解计算结 温: (Vout-Vin) Iout x (1-%Efficiency) x Ramp=(12-5)*4* (1-.94)*95C/W = 159.6C

但是、如果您查看工作台、您将看到 IC 结温为80.4C、因此哪一个是正确的  

即使查看 TPS565208 EVM、该电路板也能在不加热的情况下处理3A 的电流  

 WebBench 链接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我们将研究您的问题、并将在下星期一向您反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我也可以查看 Web 工作台以了解 TPS40305DRCR 的其他器件 、我的主要问题是 如何计算这些器件在您拥有时的热性能:

    VIN = 12 9安

    VOUT = 5 4安

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    有关正确的热数据、请参阅 webench 模型指示。 如果您想计算 IC 结温、则需要使用以下公式:TA (25C)+IC PD*ICThetaJA=IC Tj。 对于 ICThetaJA、使用数据表中的95.9C/W 进行计算是不合理的。 ICThetaJA 是一个在很大程度上取决于 PCB 板的值。 对于实际 PCB、您将始终看到比数据表值低得多的 ICThetaJA 值。 因此、最好使用 webench 所示的60C/W。

    IC PD 也可以参考 webench 数据。 或者您可以将功率损耗用作粗略估算 Vout*Iout*(1-eff%)/eff %