This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:Ucc28180

Guru**** 2400025 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826755/ucc28180-ucc28180

器件型号:UCC28180

您能否告诉我 UCC28180是否可用于380-780赫兹频率范围(飞机应用)、如果是、您是否有一些此器件或其他可在该频率范围内工作的设计示例?

此致

Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac:

    是的、UCC28180可以支持400Hz-800Hz 的飞机应用。

    但请记住、在400-800Hz 条件下、对 PF/ITHD 值有很大影响。 因此、我们建议客户在此设备上评估 UCC28180EVM 的性能。

    遗憾的是、我们现在没有这种参考设计。 随附显示了在400Hz 条件下测试的 UCC28180EVM。

    e2e.ti.com/.../UCC28180EVM-_4000_115Vac-400Hz-input.xlsx