This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:TPS54332是否可以在 Vin4V~25V 和 Vout 3.3V/3A 条件下工作?

Guru**** 2519430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779646/tps54332-may-tps54332-can-work-on-vin4v-25v-and-vout-3-3v-3a-condition

器件型号:TPS54332

你(们)好,先生  

TPS54332是否可以在 Vin4V~25V 和 Vout 3.3V/3A 条件下工作? 您还可以帮助检查电路吗?

e2e.ti.com/.../tps54332.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该器件不支持4V-3.3V @3A、原理图是可行的。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Shawn

    客户将会将输出电流降低至2A。
    它可以是不可以的吗? 连接的电路正常吗?
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、此器件可以支持4V->3.3V@ 2A、但几乎接近最大占空比、最小 VIN 约为3.8V。 如果器件在轻负载下工作、VIN 应大于5V。 有关详细信息、请参阅以下应用手册。
    www.ti.com/.../slua928.pdf

    肖恩