This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4701EVM-094:电流限制

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4701EVM-094
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780121/tps7a4701evm-094-current-limit

器件型号:TPS7A4701EVM-094

在 TPS7A4701EVM-094的用户指南中、它提到"在将输入电源连接到 EVM 之前、请验证输出电压是否设置为所需的电源电压(+3V 至+35V 范围)、并且电流限制为2A "。 这是否意味着我需要先使用限流电路、然后再使用限流电路、因为我计划使用额定电流为10安培的电源供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Khup、

    流经线性稳压器的电流由负载而不是上游电源决定。 因此、可以使用额定电流为10A 的电源为 TPS7A4701供电。 对于 TPS7A4701、将负载电流限制为1A 的额定电流非常重要

    将上游电源的电流限制设置为2A 的声明旨在用作建议的预防措施。 如果您的应用中出现故障、例如意外短路、则设置上游电源的电流限制可提供额外的保护。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    感谢您的解释、
    此致、谢谢。