This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:原理图审阅

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779808/bq24296m-schematic-review

器件型号:BQ24296M

你(们)好,先生

请帮助查看 BQ24296M 原理图。 谢谢!

顺便说一下、PMID 和 VSYS 是否始终 具有电压、没有更成熟 的 VBUS 输入?

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-07_5F00_Power.pdf

BRS

卢家祥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、
    我将帮助您回顾电路、然后尽快向您提供反馈。
    在交流模式期间、PMID 电压将闭合至 Vin
    在电池模式期间、PMID 电压将闭合至电池电压
    在 OTG 模式下、PMID 电压将闭合至5V
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在查看您的 BQ24296M 电路后、我认为这对我来说是可以的。 只有一件商品需要您确认。
    ==>SCL/SDA 上拉电压为5V,如果过高,请仔细检查系统 I/O 电压电平。
    谢谢