This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:电流限制

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848254/lm317a-current-limit

器件型号:LM317A

尊敬的所有人

我想问一个有关电流限制的问题。

电流限制的设置如上表所示。 请告诉我们为什么 TO-220、TO-252和 SOT-223之间会出现差异。

我认为由于热容量问题、它有所不同、并检查了下表中的规格、但当我查看这一点时、

我无法理解为什么 SOT-223中的电流限值大于 TO-252中的电流限值,因为 SOT-223和 TO-252之间的 RθJA 值几乎相同。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    再次检查数据表时、SOT223的下表中的 ψ Ω 值小于 TO-252的值。 我认为这就是原因。

    您还能想到什么作为原因吗?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    这是一个有趣的问题。
    我相信答案也是 ψ 参数。  
    与 TO-252封装相比、SOT-223的结至电路板特性参数要好得多。
    大部分热量通过电路板散发、因此从结点到电路板的较低热阻抗将使通过器件的电流大得多。

    如果您有其他问题、请查看以下应用手册。

    http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    谢谢、

    斯蒂芬