This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122可支持的最大功率是多少?

Guru**** 2585475 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826429/lm5122-what-the-maximum-power-lm5122-can-support

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: LM5170

您好、专家、

我看到 LM5122集成了3A 栅极驱动器、您能告诉我 LM5122使用单相转换器可支持的最大功率是多少? 以下是一个应用的基本规格。 客户希望并联使用两相、因此每个相位应支持高达1.5kW 的功率。 如果 LM5122无法支持如此高的功率水平、他们能否通过添加外部降额器来实现这一点?

输入电压:48V

输出电压:72V

功率级别:3000W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    LM5122是一款具有外部 MOSFET 的控制器、因此功率级别主要由外部组件选择决定。  最终、您可以散热多少热量、因为更高的功率将具有更高的功率耗散、并且大多数功率耗散都是由 MOSFET、电感器和电流感应电阻器引起的。  LM5122数据表提供了 MOSFET 功率耗散的计算公式。  电感器和电流感应损耗可通过 R x Iin^2轻松估算。   目前、我们有 LM5122的参考设计、可支持高达200W 的功率。  

    对于1.5W、您应该考虑采用升压配置的 LM5170。  标准 EVM 可支持700W。  您可以使用四相(2x EVM)来演示1.5kW。  EVM 功率受电感器选择的限制。  如果需要进一步的帮助、请联系我们的团队。


    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi