This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62363:TPS62363电压斜坡速率

Guru**** 681050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62363
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847661/tps62363-tps62363-voltage-ramp-rate

器件型号:TPS62363

大家好、我正在研究动态电压和频率调节(DVFS)集成电路设计、该设计旨在使用片外电源管理芯片来调节不同的电压。 我已经看到许多电源管理 IC 提供了各种电压变化斜率选项。 例如、德州仪器(TI)的 TPS62363芯片可编程为具有8种不同的电压调节速率(从0.25mV/us 到32mV/us)。 我如何考虑这一点? 我应该应用哪种电压调节率?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请澄清您的疑问。

    您是否询问 如何更改以控制电压斜坡速率? 以及如何选择斜坡速率值?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复!

    我想知道如何选择斜坡速率值。  换句话说、我想知道八个电压斜坡速率之间的差异(从0.25mV/us 到32mV/us)。 例如、如果我选择更快的斜坡速率、是否会导致更严重的电压过冲或下冲? 会有多严重? 数据表中没有此信息。

    此致、

    不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P.S.

    AVS (SmartReflex)中是否仅考虑电压斜坡速率? 在应用报告《使用 TPS6235x 为 OMAPTm3供电:设计指南》中,我发现转换率要求仅在 SmartReflex (第2.4.2节)中提及,而在 DVFS (第2.4.2节)中未提及。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noah、您好!

    请在斜升期间查看以下特性分析结果、以概述器件行为。 我只想强调一下、如果 系统由电池供电、也应该考虑浪涌电流。  我希望数据能帮助您 选择优化斜坡速率设置。

    测试条件:Vout = 0.8V 至1.2V

     

    注意:上述数据 不保证规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noah、您好!

    应用处理器或 SoC 定义   了使用  其 DVFS 和 AVS 功能而 不是电源管理 IC 的要求(电压设置、压摆率等)。 如果 TPS62363能够支持、请检查您将使用的 AP 或 SoC 规格。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复!