This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:超级电容器的充电和电池平衡

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24640, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826419/bq24640-charging-and-cell-balancing-for-super-cap

器件型号:bq24640
主题中讨论的其他器件: TPS92515

您好!

目前、我们正在寻找一种为超级电容器(两节串联电池充电的解决方案、每节电池为25F/2.7V、充电时间为90年代)。 我不确定 TPS92515是否能够有效地为超级电容器充电(Vin=12V)。 还是 BQ24640更好? 或者您是否有其他充电解决方案?

此外,我还在寻找电池平衡解决方案。 你有什么建议吗?

 

期待您的回复! 非常感谢!

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenxiu、

       bq24640可用于为超级电容器充电、但由于 BQ24640将采用恒定电压充电(充电电压经过调节、电流将逐渐逐渐逐渐减小)、因此很难满足90年代的充电时间要求 这将是充电的一部分、无法控制时间、并且很难预测。 您将能够在恒流模式下对超级电容器快速充电、并且能够很好地估算充电时间、但问题是估算恒压下的充电时间。

    我不熟悉 TPS92515、因此请在标题中发布另一个包含该器件型号的问题、以便这些器件的专家可以回答您的问题。 有关电池平衡的信息、请参阅电池监控器和平衡器产品系列: http://www.ti.com/power-management/battery-management/monitors-balancers/overview.html