This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:库仑计数;负载时的电压+/-

Guru**** 2579005 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780377/bq76940-coulomb-counting-voltage-at-load--

器件型号:BQ76940

您好!

我正在使用嵌入在 BQ76940中的16位库仑计数器对电池组进行 SoC 估算。 我想知道如何计算从电池组汲取的电量。 我将使用 BQ7694003和1毫欧感应电阻器。  

读取 CC 寄存器值、我得到一个16位值、然后使用公式将该值转换为 UV 值(cc_UV)-  

CC_UV =(16位二进制补码 ADC 值)*(8.44uV/LSB)


然后、我应用了以下公式-  

I_pack = Q_pack / t  
I_pack =从电池组汲取的电流
T =时间间隔(对于 BQ 的库仑计数器硬件为250ms)
Q_pack =从电池组汲取的电荷、时间 t (250ms)

但是、I_pack = V_sense / R_sense
V_SENSE =感应电阻器上的压降
R_sense =感应电阻器值(在本例中为1m Ω)

并且 V_SENSE = cc_UV

 

将上述三个公式相结合、我得到 Q_pack 的值
q_pack = i_pack * t
       =(V_SENSE / R_SENSE)* t
       =(cc_uV / R_sense)*(250ms)
    

因此、Q_pack =(cc_uV / R_sense)*(250ms) [随着时间的推移集成 Q_pack 将为我提供从电池组汲取的总电荷。]

使用 Q_pack、我可以找到 I_pack 作为-  
I_pack =(Q_pack /250ms)

 

以上两个公式是否正确?  

其次、当 DSG 和 CHG MOSFET 都关断时、PACK+/LOAD+ 和负载 端子(也称为负载端子)上的电压为41v。 我有一个13s1p 电池组连接到 BMS。 原因可能是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pranit、
    1.是的、公式看起来正确。
    2.当 CHG 关断时、它使用标称1M 电阻下拉至 GND。 Q4是一个二极管、其电压将在首次估算时忽略、R36也是如此。 D4将阻止、因此 R35 1M 将下拉。 再次忽略 D23。 因此负载被下拉2M。 如果您使用高阻抗仪表测量负载端子、则可能会测量电池电压。 如果您使用标准10M Ω 输入仪表进行测量、您可能会测量10/12的电池电压、或者更准确地测量10/12的电池电压- 2个二极管压降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 WM5295! 这对我很有帮助!