您好!
我正在使用嵌入在 BQ76940中的16位库仑计数器对电池组进行 SoC 估算。 我想知道如何计算从电池组汲取的电量。 我将使用 BQ7694003和1毫欧感应电阻器。
读取 CC 寄存器值、我得到一个16位值、然后使用公式将该值转换为 UV 值(cc_UV)-
CC_UV =(16位二进制补码 ADC 值)*(8.44uV/LSB)
然后、我应用了以下公式-
I_pack = Q_pack / t
I_pack =从电池组汲取的电流
T =时间间隔(对于 BQ 的库仑计数器硬件为250ms)
Q_pack =从电池组汲取的电荷、时间 t (250ms)
但是、I_pack = V_sense / R_sense
V_SENSE =感应电阻器上的压降
R_sense =感应电阻器值(在本例中为1m Ω)
并且 V_SENSE = cc_UV
将上述三个公式相结合、我得到 Q_pack 的值
q_pack = i_pack * t
=(V_SENSE / R_SENSE)* t
=(cc_uV / R_sense)*(250ms)
因此、Q_pack =(cc_uV / R_sense)*(250ms) [随着时间的推移集成 Q_pack 将为我提供从电池组汲取的总电荷。]
使用 Q_pack、我可以找到 I_pack 作为-
I_pack =(Q_pack /250ms)
以上两个公式是否正确?
其次、当 DSG 和 CHG MOSFET 都关断时、PACK+/LOAD+ 和负载 端子(也称为负载端子)上的电压为41v。 我有一个13s1p 电池组连接到 BMS。 原因可能是什么?