This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:LP5024 SCH 检查

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780611/lp5024-lp5024-sch-check

器件型号:LP5024

你好

LDO 输出电压 Vcap 是多少? 是1.8V 吗?

2.我使用2个 LP5024,如图61所示,但我将把所有 Vcc、Vled、VMCU 连接到3.3V, 您认为它是对的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fandy、

    它是1.8V。

    对于3.3V VLED、您的 LED 正向电压 Vf 和每通道电流是多少?

    您需要确保输出3.3V - VF 上的压降足以提供恒定电流。 请参阅数据表中的图7。