This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:更便宜的替代产品

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3700, TLV809, TPS3840, TPS3510, TPS3710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826166/tps3700-cheaper-alternative

器件型号:TPS3700
主题中讨论的其他器件: TLV809TPS3840TPS3510TPS3710

大家好、团队、

我需要一个电压监控器来验证具有12V...250V 输入轨的输入级是否产生至少7V 的输出电压(通常介于7和10V 之间)。

我注意到 TPS3700是一款不错的备选器件、但太贵了、TLV809很便宜、但电压范围有限(如果存在电压、可避免电压分区);您是否有其他选择?

请告诉我您的想法。

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我了解您的应用需要具有宽输入电压的电压监控器。 我们的新型器件之一 TPS3840可提供1.5V 至10V 的工作电压。这样无需外部组件即可监控9V 电源轨、使用外部电阻器可监控24V 电源轨。 这也更多地是成本优化型解决方案、但它本身不支持12V 电压。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    感谢您的建议、但由于我要监控的输出电压介于7和10V 之间、TPS3840非常有限、理想情况下最好有一些裕度。

    您还有其他更宽电压的建议吗? TPS3510/11的情况如何、您是否发现使用它们有任何问题?

    谢谢、此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    我建议查看我们 的电压监控器(复位 IC)快速参考指南 、进一步搜索宽输入电压监控器。 您可以看到支持更高输入电压的器件、1ku 的定价非常合理。 TPS3710可能更加符合您的需求、我们实际上并不认为 TPS3510/1在 PC 电源之外使用、但可以应用它。

    谢谢、
    Abhinav。