This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:输出电压为3.3V 时的折返电流限制特性

Guru**** 1103060 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV700, TLV700-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780156/tlv700-foldback-current-limit-characteristic-at-3-3vout

器件型号:TLV700

大家好、

折返(或砖墙?)没有特征 TLV70033数据表中的电流限制、那么您能否提供折返电流限制特性?

此致、

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    TLV700具有砖墙式电流限制。  数据表的"内部电流限制"部分对此进行了介绍:

    以下曲线取自 TLV700-Q1数据表、显示了两个器件的电流限制。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan - San、

    感谢您的回答。 我很理解。

    此致、
    6月