This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:工作环境温度范围

Guru**** 2555350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780608/tps61199-operating-ambient-temperature-range

器件型号:TPS61199

你好

我看到6.5电气特性在  TA =-40°C 至+85°C 时得到了保证,什么是 IC 板 载波,是 EVM 板上的 IC?

由于指定的温度不是 Tj,所以我真的认为电路板上 TPS61199的 Tj 是不同的电路板热性能信息造成的,因此即使 TPS61199数据表也建议工作环境温度为-40至85, 但它可能不适合我的板,我认为对吗?

我的客户 LCD 显示屏应用:VIN=12V,6p/9s LED,使用6通道,70mA/通道,Vled=3.6V*9=32.4V。  可靠性验证测试高温条件为+85°C,您认为 TPS61199适合此应用吗?  

您是否有更多 IC 的热性能信息,我认为主要的功耗是在外部功率 MOSFET 上,但 IC 也有一些功耗,如何 估算 Tj?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、
    是的、它实际上取决于环境温度、因为 TPS61199是一个带有外部 MOSFET 的控制器、我认为热性能应该适合您的应用。 因为大多数功耗来自 MOSFET。
    此致
    肖恩