This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16A-Q1:EN 压摆率问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A16A-Q1, TPS7A16-Q1, TPS7A16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826697/tps7a16a-q1-en-slew-rate-question

器件型号:TPS7A16A-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7A16-Q1TPS7A16

另一篇文章指出:

"虽然 TPS7A16-Q1很少见、但在 EN 压摆率高于1.5V/us 的应用中会遇到问题(请注意、我们建议的 EN 最大压摆率为1.5V/us)。  TPS7A16A-Q1不易受到 Ven 压摆率的影响;但是、我们仍然建议 EN 压摆率小于1.5V/us。"

我的问题是:

1.当 EN 压摆率超过1.5V/ns 时、TPS7A16-Q1会出现哪些具体问题或故障?  (闩锁、器件永久损坏、其他)

TPS7A16A-Q1是如何设计成更不容易受到快速 EN 压摆率的影响的?

谢谢、

Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    1.当 EN 压摆率超过1.5V/ns 时、TPS7A16-Q1会出现哪些具体问题或故障?  (闩锁、器件永久损坏、其他)

    -快速上升/下降使能信号可能会使器件进入不需要的测试模式,在测试模式期间,LDO 的输出变为高阻抗。

    TPS7A16A-Q1是如何设计成更不容易受到快速 EN 压摆率的影响的?

    -TPS7A16A-Q1通过 TPS7A16解决了这个问题、但这些修复并未完全消除使能引脚上具有快速转换率的测试模式进入。 我建议使用一个串联的电容器和电阻器来降低使能信号的速度、以满足压摆率要求。

    此致、
    Jason Song