This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:BQ2512x 原理图审阅检查清单

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826735/bq25120a-bq2512x-schematic-review-checklist

器件型号:BQ25120A

设计 BQ2512x 原理图时有哪些关键注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ2512X 原理图检查清单

     

     IN 引脚与 GND 之间的最小1uF 电容。 考虑电容器降额。 确保电容器的额定输入电压为两倍。

    PMID 引脚上的最小3uF 电容连接到 GND考虑电容器降额。 确保电容器的额定输入电压为两倍。

    确保 USBGND 和 PGND 连接在一起。

    /CD 引脚通常连接到 MCU GPIO。 引脚由900kΩ Ω 电阻器从内部拉低。 /cd 由下表管理。

    /CD 状态 不存在 VIN VIN 存在
    Hi-Z 模式 充电已启用
    有源 BAT 充电被禁用

    SDA 通过电阻器上拉 VSYS

    SCL 通过电阻器上拉 VSYS

    将适当的电阻值连接到 ILIM 引脚。 电阻值应介于500Ω Ω 和4kΩ Ω 之间。

    LSCTRL 应根据所需的启动状态被拉高或拉低。 无论 LSCTRL 状态如何、都可以通过 I2C 禁用或启用 LDO。 如果通过 I2C 更新 LDO 电压、则需要先禁用 LDO、然后启用 LDO 以实现电压变化。

    将适当的电阻值连接到 ISET 引脚。 电阻值应介于665Ω Ω 和39.2kΩ Ω 之间。

    将适当的电阻器值连接到 IPRETERM 引脚。 电阻值应介于549Ω Ω 和15kΩ Ω 之间。

    /INT 是一个开漏状态输出、用于向充电状态和故障中断发出信号。 100kΩ 一个 LED、或者使用 k Ω 电阻器上拉至 VSYS (或外部 VIO)。

    /PG 是一个开漏状态输出、用于指示电源正常状态。 当 PGB_MR 被启用但在寄存器0x08h 中被启用时、/MR 可被电平转换至/PG。 100kΩ 一个 LED、或者使用 k Ω 电阻器上拉至 SYS (或者外部 VIO)。 可在未使用时保持悬空。

    /RESET 在输出中为开漏低电平有效。 使用100kΩ Ω 电阻器上拉至 VSYS (或外部 VIO)。

    /MR 是按钮输入、可用于重置器件或唤醒计时器计数。 该引脚在内部上拉、如果不需要功能、则可保持悬空。 请注意、如果未使用/MR、则通过 VIN 插入时退出运输模式的唯一方法。

    将2.2µH μ H 电感器连接到 SW。

    在 SYS 上连接最小为10µF μ F 的电容。 考虑电容器降额。 确保电容器的额定电压为 SYS 电压的两倍。

    将1µF Ω 的电阻器连接到 LS/LDO。 考虑电容器降额。 确保电容器的额定电压为 LS/LDO 电压的两倍。

    VINLS 到 GND 的连接电阻最小为1µF Ω考虑电容器降额。 确保电容器的额定电压为 SYS 电压的两倍。 VINLS 通常连接到 PMID

    从 BAT 到 GND 连接最小为1µF Ω 的电阻。  考虑电容器降额。 确保电容器的额定电压为 BAT 电压的两倍。

    请遵循 TS 引脚上的数据表程序。 如果使用 TS、则在没有 NTC 热敏电阻的情况下、将 TS 设置为关闭模式、RHI = 37kΩ Ω、RLO = 50kΩ Ω。 RHI 应上拉至 VIN。