Other Parts Discussed in Thread: PMP9769, TPS61175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61175-Q1 主题中讨论的其他器件:PMP9769、 TPS61175
尊敬的所有人
PMP9769中的说明 、http://www.ti.com/lit/df/tidrkc4/tidrkc4.pdf
它在 U6上使用 TPS61175QPWPRQ1器件、因为 U1 (LM43603QPWPRQ1)仅支持3A 输出电流、 而 TPS61175QPWPRQ1已设置为9V、因此 TPS61175QPWPRQ1器件无法输出太多电流、而不是3A 电流、对吧? 前提是没有电池。