This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175-Q1:该器件的输出电流支持多少?

Guru**** 1184760 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9769, TPS61175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780432/tps61175-q1-how-much-is-the-device-supported-to-output-current

器件型号:TPS61175-Q1
主题中讨论的其他器件:PMP9769TPS61175

尊敬的所有人

    PMP9769中的说明 、http://www.ti.com/lit/df/tidrkc4/tidrkc4.pdf

    它在 U6上使用 TPS61175QPWPRQ1器件、因为 U1 (LM43603QPWPRQ1)仅支持3A 输出电流、 而 TPS61175QPWPRQ1已设置为9V、因此 TPS61175QPWPRQ1器件无法输出太多电流、而不是3A 电流、对吧? 前提是没有电池。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    TPS61175的输出能力由峰值开关电流决定、峰值开关电流为3A、因此最大输出电流低于3A。