This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM136-2.5-N:LM136AH-2.5

Guru**** 678420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847313/lm136-2-5-n-lm136ah-2-5

器件型号:LM136-2.5-N

您好!

我想知道 LM136-2.5N 的输入电压范围。

无论输入电压范围如何、是否只需要使用串行电阻器满足工作电流(400uA 至10mA)? 还是应该考虑输入电压范围?

如果我不需要考虑输入电压范围、可以按如下方式使用它吗?

此致、

San Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    支持此器件的应用工程师将于星期三返回办公室。  我们将尝试在之前回答您的问题、但可能会延迟回答。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没错。  需要选择电阻器以满足电流限制要求。   使用正确选择的电阻器时、电阻器低端上的电压将为2.5V、因此 器件上不会出现过压。

     中有一个 Excel 表格、可帮助您选择合适大小的电阻器。

    http://www.ti.com/product/LM136A-2.5QML-SP/toolssoftware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢^^