This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们是否有200W 交流/直流成熟方案

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826413/do-we-have-200w-ac-dc-mature-scheme

主题中讨论的其他器件:UCC28600

您好!

我的客户希望找到一个成熟的200W 交流/直流方案。  参数作为附件。

我们是否有这样成熟的200W 交流/直流方案?

谢谢!e2e.ti.com/.../200W_3575906EC4893C68664E_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rui:

     您未提供任何基本信息、如 VIN、VOUT、IOUT 和您包含的.pdf、因此这对我们没有帮助。  

    您知道、您可以在以下位置搜索电源参考设计:  http://www.ti.com/reference-designs/index.html 、您很可能会找到可供使用的参考设计。  请尝试此操作、让我们知道哪些符合您的要求、或者至少接近您的要求。  

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    客户需要具有双通道隔离式输出的200W 交流/直流方案。

    额定输入电压为100至240V AC。 输入电压频率为47至63Hz。

    最大输入电流为3A。 效率超过86%。

    一个通道输出电压为28V、输出电流为7A。

    另一个通道输出电压为5V、输出电流为2.5A。

    此外、过流保护需要 HIP 模式、两个通道需要自恢复。

    我们有这样的参考设计吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rui:

     您似乎必须使用两个单独的设计。  使用前面提供的参考设计链接,有两种适用于28V/7A 电源的参考设计: http://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?vinmin=90&vinmax=240&iout=7&vout=28&isolated=Isolated&intype=AC 。  对于5V/2.5A 电源,有30个可供选择: www.ti.com/reference-designs/index.html#search?vinmin=90&vinmax=240&iout=2.5&vout=5&isolated=Isolated&intype=AC

    您还可以使用 WEBENCH 开始新设计、顺便说一下、使用 WEBENCH 无法完成具有两个电源轨的单电源、因此、两个单独的电源也无法完成。  例如、对于28V/7A 电源、有两个基于 UCC28600的 WEBENCH 解决方案。   客户是否有任何原因不会使用新设计?  推动"成熟"要求的因素是什么?   

    希望这对您有所帮助。  我建议您探索 WEBENCH 和参考设计、以满足这一和未来的要求。  非常有用的工具!

    ~Leonard