This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:误差放大器增益

Guru**** 2815305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780545/lm3481-gain-of-error-amp

器件型号:LM3481

误差放大器的增益是多少。  我注意到数据表提供了 gm (误差跨导)和第25页上的状态、使用152K 的 Rout 计算 AEA。  因此、将450uMho 乘以152k 即可得到 AEA 的68.4。  对于内部误差放大器的增益、该值似乎较低。  如果可能、您可以再次检查它是否正确、我希望得到千个数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    它是数据表指定的。 它是不同于运算放大器型误差放大器的 gm。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi