This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51120:无法应用正确的逻辑电平来启用输入引脚(EN2和 EN5)

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780560/tps51120-unable-to-apply-correct-logic-level-to-enable-input-pins-en2-and-en5

器件型号:TPS51120

您好!

我有一个12V 电源、我将电压分压至4.4V、然后连接到 EN2和 EN5。 我已验证分压器的输出端是否存在4.4V 电压。 但是、当我将分压器输出连接到 EN5的引脚(通过布线连接到 EN2)时、电压会降至~0.78V。 我最初认为可能存在一些零星的导通性问题、因此我进行了解焊、检查了所有内容并重新焊接、但我仍在 EN2/5引脚上获得相同的~0.78V 电压。 我已经检查了 Vin 引脚、可以看到稳定的12V 电压。 有趣的是、我更改了分压电阻器的值、尽管现在具有不同的输入电压、但当连接 EN5引脚时、电压仍然降至0.78-0.8V。 这对我来说意味着可能存在一些钳位或类似的情况?

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使能引脚为高阻态输入引脚。 它们不应灌入太多电流。 您是否尝试使用直接连接到 EN 引脚的电源? 您可能会看到有多少电流流入电源上的引脚。  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来我在 EDA 软件中颠倒了 TPS51120的封装、因此4.4V 实际上根本不会与 EN 引脚对接!