This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器 IC

Guru**** 2796905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92515, TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826525/led-driver-ic

主题中讨论的其他器件:TPS92515TPS92513

我们需要查找 LED 驱动器 IC。 通过调节 Vadj 和 PWM、可生成64个不同的输出电流(0-300mA)。 我们之前使用的 TPS92515的输出电流不稳定(同一电路板的输入参数在不同时间保持一致、但电流不一致)。 根据您的 FAE 建议、由于电感、采样电阻、电阻和电容等原因、该芯片需要固定值 无法实现一个电感值和采样电阻值对应于不同的输出电流。 因此、我们希望找到一种替代解决方案。 请给我一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS92515是准滞环转换器。  它可以在宽工作范围内调节电流、但其频率会发生变化、精度取决于许多变量。  如果您在可调输出电流的情况下最大电流仅为300mA、则可能需要尝试使用 TPS92513。  它应符合您的规格、并且是具有控制环路的固定频率器件。  它也是一款小型且相当简单的器件、可用于设计。

    -JP