This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27200:IR2110驱动器电路工作异常

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27200, UCC27714, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780232/ucc27200-ir2110-driver-circuit-works-abnormally

器件型号:UCC27200
主题中讨论的其他器件: UCC27714UCC27712

老年人:
我使用 IR2110驱动器构建了半桥臂驱动电路、如下所示:

该电路类似于手册中推荐的电路。

LIN 和 HIN 引脚的 PWM 振幅为5V、占空比为0.3。 VDD 和 VCC 的10V 电源稳定、但 LO 和 HO 不会波形、LO 为0V、HO 为10V。 。
这是为什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 UCC27200半桥驱动器。 您是否对 IR2110或 UCC27200的运行有疑问?

    如果您对 IR2110有疑问或疑虑、我无法提供建议、因为这不是 TI 器件。 您需要 咨询 Infineon 应用支持以获得 有关此器件的帮助。 如果对 UCC27200操作有任何疑问、我可以帮助解决 有关该器件的任何问题。

    请确认此问题是否能解答您的问题、或者您可以询问有关此主题的其他信息。

    此致、

    Richard Herring  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    虽然我不能支持 IR2110的问题、但 TI 确实提供了600V 半桥驱动器、您可以在应用中考虑这些驱动器。 UCC27712是一款接近 IR2110驱动强度的1.8A/2.8A 620V 半桥驱动器。 UCC27714是 SOIC14中的半桥驱动器、具有较高的4A/4A 驱动电流。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。