This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:CycleCount()递增标准

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780150/bq28z610-cyclecount-increment-criteria

器件型号:BQ28Z610

您好!

在 SLUUA65C 中、每次放电大于默认值为90%的 CC_Threshold 中的值时、周期计数都会递增。

与其他文献不同、在该文献中、如果放电是"累加值"或绝对值、则未指定该放电值。 差异很大、因为在后一种情况下、不会考虑所有部分放电以及电荷。

然后,如果我在寄存器中读取299个周期,它们是否都是从100%到10%的连续放电,或者它们是每次总和大于90%时多个部分放电的总和?

请尽可能详尽地向我解释一下。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是一个累积值。 每次局部放电都会在内部根据寄存器进行计数、当其总和大于90%时、周期计数将增加。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。