请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR23630 您好!
客户遇到 与 LMR23630 使能阈值与其计算结果不匹配的问题。
出于此问题的原因、您能否向我提供建议?
条件
输入电压:24V
租金= 270k Ω
RENB = 51k Ω
VENH = 1.55V (典型值),1.7V (最大值) :来自数据表
VIN_RISING = 9.8V (典型值)
测量结果
VIN_Rising = 13V
EN_RISING = 2.1V
穆克