This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:EN 阈值

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826072/lmr23630-en-threshold

器件型号:LMR23630

您好!

客户遇到 与 LMR23630 使能阈值与其计算结果不匹配的问题。

出于此问题的原因、您能否向我提供建议?

条件

输入电压:24V

租金= 270k Ω

RENB = 51k Ω

VENH = 1.55V (典型值),1.7V (最大值) :来自数据表

VIN_RISING = 9.8V (典型值)

测量结果

VIN_Rising = 13V

EN_RISING = 2.1V

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以尝试从单独的电源为使能端加电并查看阈值是多少?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief-San

    感谢您的支持。

    客户尝试使用 EVM 进行检查。

    如果他们使用直流稳定电源、这不是问题。 因此、EN 引脚阈值不是问题。

    但是  、当它们连接到系统电源线时、会发生此问题。

    您如何看待 此问题的原因?

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    我认为这与达到 EN 阈值时的延迟有关,在部件开始切换之前会有一些延迟。  

    在本例中、如果您缓慢斜升 EN 或 VIN、您可以看到此延迟的影响降低、您可以看到 EN 阈值电压。  

    或者、如果您尽快增大 EN 或 VIN、您可以在器件切换前看到该延迟的时间。  

    谢谢、我希望这能回答这个问题

    -Arief