This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我正在寻找具有高开关频率(2MHz)的6A 恒流降压转换器

Guru**** 2767585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117, LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780479/i-am-looking-for-6a-constant-current-buck-convertor-with-high-switching-frequency-2mhz

主题中讨论的其他器件:LM5117LM5141

大家好、

任何部件的开关频率都可以更低或更接近1MHz、并且效率更高。

此致、

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajesh、

    请参阅以下链接。 详细说明了如何使用 LM5117轻松实现 CC/CV 降压转换器。 LM5117的开关频率最高可达750kHz。 如果您需要更高的频率、则需要考虑 LM5141。 使用 LM5141时、必须以分立方式实现 CC 功能。 下面的链接也提供了简要详细信息(图1)。

    www.ti.com/.../snva829.pdf

    希望这对您有所帮助?