This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:"浮动降压"电路

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780532/tps92692-floating-buck-circuit

器件型号:TPS92692
主题中讨论的其他器件:TPS92691、

针对 Paul Miller 提出的有关将此控制器用作降压转换器的问题(2018年1月3日)、建议使用 TPS92691数据表中的原理图、以及特定于降压电路的公式、这很有帮助。  Clint Jensen 评论说、除非需要692的某些特定功能、否则通常会有更好的专用降压转换器选项。  由于需要符合 CISPR 25 5级标准、因此我所关注的特性是扩频频率抖动。  下面是我需要满足的一些其他规格: VIN = 10-48V;V (LED 堆栈)= 6V (2.8A 时);除逐渐热回拉以将组件温度保持在良好区域之外、没有调光功能。

鉴于这些通用规格、您是否对其他降压控制器有建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    根据您的要求、您可以在降压模式或降压/升压模式下使用 TPS92692。  您可以自行选择、它们都可以正常工作。  

    谢谢 Tuan