This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:1.0V 和2.8V 版本的 RTM (从发布到制造)

Guru**** 2515900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A02, TPS7A03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847631/tps7a03-rtm-release-to-manufacturing-of-1-0v-and-2-8v-versions

器件型号:TPS7A03
主题中讨论的其他器件:TPS7A02

大家好、

 

我有两个问题。

 

------

[第1季度]

您能告诉我们1.0V 和2.8V 版本的 RTM 吗?

我知道1.8V、3.0V、3.3V 版本是“预量产”。

但是、我们需要1.0V 和2.8V 版本

 

[第2季度]

您能告诉我们1.0V 和2.8V 版本的样片供货时间吗?

------

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    该计划正与 TPS7A02一同跟踪、因此我们计划在月底之前进行样片申请、并在年底之前进行 RTM 测试。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JCHK-SAN、您好!

    感谢您的快速回复和信息。

    我知道。 非常感谢。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JCHK-SAN、您好!

     

    我还有一个问题。

     

    我需要 SOT23 PKG。

    您是否在月底发布了1.0V、2.8V、3.3V SOT23 PKG 样片?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    不幸的是、不是 推出采用 X2SON (1x1)封装的1V 选项。  

    2.8V 版本正在发布 SOT-23封装。  

    TPS7A02和 TPS7A03都是如此。

    您能否直接与我联系、以便有机会获得采用 SOT-23封装的1.0V 电压?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JCHK-SAN、您好!

    感谢您的快速回复。
    我有一个更小的问题。
    您是否在月底发布了3.3V SOT23 PKG 样片?

    此致、
    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    这些样片应在11月底之前提供、计划2020年5月发布 RTM。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JCHK-SAN、您好!

    感谢您提供始终如一的支持和详细信息。

    我知道。 非常感谢。

     

    此致、

    隐藏