This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 50W 5V 升压控制器

Guru**** 2524680 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2575, TPS60151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780256/50w-5v-boost-controller

主题中讨论的其他器件:TPS60151

我想知道、最佳产品是为具有5V 输出、可处理50W 输出功率的升压电路进行设计。
如有必要、可考虑1.85V、3.7V 或更高的多个输入电压。效率优于90%左右。

我认为有必要使用具有外部 MOSFET 的同步升压控制器、但我没有发现任何类似此类应用、因此我不确定稳定性问题。
如果有人有任何提示或建议、请提前表示感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emile、

    感谢您发帖。 您应该考虑使用具有外部 MOSFET 的同步控制器。 您的输入电压范围是多少? 如果是1.85-3.7V、恐怕我们没有用于简单解决方案的现有模拟升压控制器。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao Xi

    感谢您的快速回答。
    输入电压将相当稳定、最大下降约200mV 我正在寻找1.85或3.7V 标称输入电压的解决方案、但3.7V 可能是最现实的。

    此致
    Emile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emile、

    这属于任何器件都无法单独解决的范围。 如果您的输入为3.7V、您可以考虑使用 LM25122、并且还采用一个简单的电荷泵(TPS60151)来产生5V 电压、并通过肖特基二极管将该5V 电压馈送到 LM2575的 VCC 引脚、则 LM25122应运行以支持您的5V 输出。

    谢谢、
    Youhao