请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4050 主题中讨论的其他器件:GPCCEDV、
你(们)好。
我们使用4S6P (Molicel INR18650)开发基于 bq4050的 BMS、这是我们使用的第一个 CEDV 监测计(我们以前使用具有阻抗跟踪功能的电量监测计)。 我在这个电池组上学习了一个学习周期、充电电流为3A、放电电电电流为3A、在它们之间休息超过5小时。 一个周期后、我得到的最大误差= 8%。 然后、我有另一个具有相同电流速率的周期。 在第二个周期后、最大误差仍然保持8%。 我认为它应该是1%或2%、而没有 GPCCEDV。 随附了 gg 文件。 请检查我是否有任何不正确的配置。
顺便说一下、我是否需要在循环 CEDV 包之前启用某些功能、例如在循环之前为 bq20zxx 启用此功能?
谢谢、
Paul