This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:精确 ACC 或 SOH 模式的负载要求

Guru**** 2555080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846037/bq35100-load-requirements-for-accurate-acc-or-soh-mode

器件型号:BQ35100

您好!

是否有任何负载行为要求来获得准确的 ACC 或 SOH 值?

我想在"启动阶段"进行"初始测量":
在启动阶段加载电池是否正常?
在启动阶段、如果电池负载不同、是否正常?
如果不同启动阶段之间的电池负载不同、是否正常?
启动阶段开始(GE 设置为高电平)时、蓄电池是否处于任何特定状态(5小时放松、未加载等)?

我还会考虑在工作阶段"更新放电/电压":
负载在活动阶段是否必须保持恒定?
短路负载脉冲(0.5A/1ms)将如何影响 ACC 和 SOH?  

此致
通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电量监测计在 GE 设置之前不会开始监测。 因此、不会估算负载。 在工作模式下、负载不需要保持恒定、在累加器模式下、监测计使用积分库仑计数器、因此它将对脉冲进行计数、但我们没有1ms 脉冲的数据。 在 SOH 模式下、您将测量电阻的增量、因此除非它在曲线中达到拐点、否则您将得到相当准确的 SOH 估算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 写道:"...我们没有1ms 脉冲的数据"。 这话什么意思?
    积分中是否会包含1ms /0.5A 负载脉冲、或者您是否具有跳过短脉冲的任何功能?

    TI 写道:"在 SOH 模式下、您将测量电阻差..."。 BQ35100是否在 SOH 模式下实际测量(或可能计算)电阻?
    根据我在数据表中看到的、电阻仅用于 EOS 模式。 我错过了什么吗?

    我最初提出的问题是因为怀疑负载变化(直接在 GE 置位后)可能会破坏 SOH 模式下使用的 OCV、从而计算 SOH = DOD (TermV)- DOD (OCV、温度)。
    BQ35100在测量 OCV 期间是否需要任何特定的负载行为(空载、恒定负载、负载无关紧要…)?

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cha、

    当 GE 引脚被置为高电平时、SOH 模式只依赖于电压测量。 在 GE 处于高电平时、它将读取电压和温度以建立一个 SOH 值。 当电池尽可能接近 OCV 且负载尽可能小时、应将 GE 置为有效。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢 Eric、

    SOH 模式

    根据我在运行流程图(数据表、DS、第16页)中看到的内容、电池电压在活动阶段也会更新。 此更新是附加测量值、还是在启动阶段测量的 OCV?

    ACC 模式

    参考我前面的问题。 计数的库仑计数中是否还会集成和包含极短的电流脉冲(0.5A/1ms)?

    此致
    通道

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cha、

    SOH_MODE:唯一的关键电压是在启动阶段获取的电压。 这是用于确定 SOH 的参数。 活动阶段的电压测量仅用于 BAT_LOW 警告(如果启用)  

    ACC_MODE:有一个有效的采样周期、在1ms 时、如果不进行适当的采样、则可能会错过电流。 如果在一个活动窗口中有许多这样的窗口。 监测计应能够捕获排出的电荷。 了解的最佳方法是以真实负载分布在该模式下运行我们的 EVM、并查看是否已捕获该 EVM。

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有关 SOH 模式的问题现在已得到完全解答、谢谢。

    但我还有一个关于 ACC 模式的问题。
    未采样电流的持续时间是多久?在此期间、BQ35100会应用什么值进行积分?

    正如建议的那样、我可以使用我的 EVM 进行测试、但一个问题是我无法控制负载分布。 我知道电流峰值、但脉冲长度和 PRF 会有很大的变化(没有我的控制)。
    对于1k 批次的 BQ35100、还可能会有疑问、一个单独 EVM 产生的任何结果有多大代表性。

    此致
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cha、

    我之前讲过、电压的交换电流是错误的。 在 ACC 模式下、库仑计数器会持续运行并每1秒更新一次、因此您将获得一个完整的1秒转换。  

    电压在8mSec 窗口中每秒10次采样。  

    不会错过任何费用

    谢谢、

    Eric Vos