This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:具有3节串联镍氢电池的 BQ25896

Guru**** 2595350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826550/bq25896-bq25896-with-3series-nimh-battery

器件型号:BQ25896

你(们)好

我想知道 BQ25896是否可以用于3节镍氢电池? 镍氢电压为 3.6~4.35V = 1锂离子电压。

谢谢  

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    在低于0.5C 的条件下充电时、通常只能 使用安全计时器终止镍氢电池。  BQ25896 可以实现这一点、但 需要 通过 I2C 更改4.2V 默认 VBATREG 和2A 充电电流。  

    当以>0.5C 的电压充电时,强烈建议 使用   非常精确 的 dV/dt 或 dTemp/dt 终止方法来终止镍氢电池,这是 BQ25896 无法实现  的,即使是使用主机软件及其7位 ADC 也是如此。  需要一个由主机控制的更精确的 ADC 来确定何时终止。

     此致、

    Jeff