This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65632:CTRL 和可编程 Vneg 问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843866/tps65632-question-for-ctrl-and-programmable-vneg

器件型号:TPS65632

大家好、团队成员。

客户询问我的问题如下。

问题1.

客户不希望 TPS65632 Vnge 超过-3.0V、因为其负载无法承受-4.0V 的默认 Vneg。

(首选 Vneg 为-3.0V)。

客户应何时对 CTRL 高电平之后的 Vneg 进行编程?

CTRL 高电平之后、IC 何时允许客户放置数字信号来对 Vneg 进行编程?

问题2.

在数据表中、它显示如下。

'请 µs、为了确保正确的启动、在再次被拉至高电平之前、必须将 CTRL 下拉至低电平至少200 μ s。'

这是否意味着如果客户将 CTRL 设置为低电平、他们需要等待至少200us 才能再次将其设置为高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年4月10日之前回复。

    谢谢

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Morita-San。

    谢谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    A1:客户应在 CTRL 为高电平后等待至少400us、以便在 CTRL 上启动编程脉冲。

    A2:如果目的是禁用 ELVDD/ELVSS 转换器、则 CTRL 应拉低至少200us。 当然、如果目的是对器件进行编程、则 CTRL 应在2us - 25us (典型值为10us)之间的任何时间段内被拉低。

    我希望这能澄清操作并回答您的问题。

    此致、

    辽卡特

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Khan-San

    在下面的数据表中、

    客户何时应该等待200us? 在 EN 在200us 内为低电平之后、在 EN 在200us 内为低电平之后、它是否变为 CTRL 高电平?

    7.3.5启用(CTRL)
    CTRL 引脚提供两种功能:一种是启用和禁用器件、另一种是对进行编程
    反相降压/升压转换器的输出电压(VNEG)(请参阅《编程 VNEG》)。 VNEG 编程
    不需要功能 CTRL 引脚可用作器件的标准使能引脚、该引脚将启动
    VNEG 上的默认值为-4.0V。 当 CTRL 被拉至高电平时、器件被启用;当时、器件被禁用
    CTRL 被拉低。
    请 μs、为了确保正确的启动、在被拉至高电平之前、必须将 CTRL 下拉至低电平至少200 μ s
    再次进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    为了明确命名规则、只有一个信号名称、即 CTRL、即没有单独的 EN 信号。

    如果通过拉低 CTRL 来禁用器件、系统应等待200us 或更长时间、然后再将 CTRL 设置为高电平以再次启用器件。

    如果您有任何疑问、请随时使用我的 TI 电子邮件地址直接发送电子邮件。

    此致、

    辽卡特